Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does "63.8" on the back of a 3720 ACM mean?

Some older 3720 used to use "63.8" as an ordering option which referred to a 69VAC measurement system.


  • Public

    All content © 1992-2007 Schneider Electric


Legacy KB System (APS) Data: RESL187974 V1.0, Originally authored by KBAdPM on 09/08/2007, Last Edited by KBAdPM on 09/08/2007
Related ranges: 3720 ACM