Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where are the wiring diagrams located for E-Flex drives?

Issue:
Wiring diagrams for E-Flex drives.

Product Line:
E-Flex enclosed drives

Environment:
All

Cause:
Reference to power and control schematics

Resolution:
Generic schematics are located in the E-Flex Instruction Bulletin, 30072-451-51D, beginning on page 100.
See the attached file.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
E-Flex wiring schematics.pdf [1.2 MB]
30072-451-51D.pdf [5.87 MB]