Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What can cause a rough or an unsmooth acceleration ramp on a ATS48 soft start?

Issue:
The acceleration ramp is not smooth on the ATS48 soft start

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
The soft start is in torque control

Resolution:
Suggest to turn the torque control parameter to off.  Go to the DrC menu, scroll down to the CLP parameter and set to  off.