Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the E-stop switch on the Magelis XBTGH2460 be replaced with a different type of switch?
Issue
Can the E-Stop switch on the Magelis XBTGH2460 be replaced with a different type of switch?

Product Line
Magelis XBTGH2460

Resolution
No, you can not change the E-Stop button on the Magelis XBTGH2460 to a different type.  It is internally wired for that specific E-Stop and other switch will not function properly.