Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the thickness of the Steel sheet metal of Blokset Panel.

The Steel sheet metal thickness used in Blokset Panel is as per the below table:

Blokset Steel sheet metal thickness


HousingThickness mm
Door2.00mm
Rear panels2.00mm
Side panels2.00mm
Roof/Top2.00mm
Frame2.00mm