Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find the FO (Factory Order) or Q2C number for an E-Flex drive?
Issue:
FO (Factory Order) or Q2C number for an E-Flex drive.

Product Line:
Enclosed Altivar 61, Enclosed ATV61, E-Flex, Eflex

Environment:
All models

Cause:
To determine warranty status or check the Bill of Materials for spare parts.

Resolution:
On the back of the E-Flex enclosure door is the nameplate.  At the bottom of the nameplate, you will see "Made in USA" or "Made in Mexico".  The second box is a two digit plant code.  The third box is an 11 digit number which is our Factory Order/Q2C number.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
E-Flex nameplate.jpg [172.98 KB]