Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find the FO (Factory Order) or Q2C number for an M-Flex drive?
Issue:
Need to identify the Factory Order, or Quote to Cash number for an enclosed M-Flex drive.

Product Line:
Enclosed Altivar 61, Enclosed Altivar 71, Enclosed ATV61, Enclosed ATV71, M-Flex, Mflex

Environment:
All models

Cause:
To determine warranty status or check the Bill of Materials for spare parts.

Resolution:
One the back of the M-Flex enclosure door of the is the nameplate. At the bottom right is a box with the Factory Order number (Q2C number).  The Field Wiring Diagram number should be a similar number.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
M-Flex nameplate.jpg [129.58 KB]