Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the amount of SF6 gas in 24 kV SF Circuit Breaker range.
In 24 KV SF Circuit Breaker range, the weight of the SF6 gas per pole for different Circuit Breakers is as follows:
  1. SF1 Type 1 – 49 grams
  2. SF1 Type 2 – 112 grams
  3. SF2 – 240 grams