Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do we have a submersible pump application for the controller inside card?

Issue:
Custom program application for the controller inside card for submersible pumps.

Product Line:
Altivar 61, Altivar 71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
At this present time there are no custom programs for the controller inside card specific for submersible pumps only.