Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I send a fault reset over Modbus to the ATS48?

Issue:
The ATS48 Fault Reset sent over Modbus.

Product Line:
Altistart 48

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
None

Resolution:
Fault reset is performed when bit 7 of command word 400 transitions from 0 to 1.  Write decimal 128 to register 400.  If there is an offset then write decimal 128 to register 401.  Once the reset has been performed write a decimal 0 to the register to reset bit 7 to 0 to allow transition when the next reset is performed.