Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the lithium battery life expectancy in a XBTGT or XBTGK.
Lithium battery's life expectancy for the XBTGT and XBTGK is:
  1. 10 years when the battery's ambient temperature is less than or equal to 40 deg C (104 deg F)
  2. 10 years when the unit's ambient temperature is less than or equal to 25 deg C (77 deg F)
When used for backup (without main power):
  1. Approximately 60 days, with a fully charged battery
  2. Approximately 6 days, with a 10% charged battery