Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does the Z suffix mean on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
Z suffix meaning on ATV61/71.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71

Environment:
All

Cause:
What is the difference between the non Z suffix and Z suffix ATV61 and ATV71 drives?

Resolution:
The Z suffix means the ATV61 or ATV71 drive, will ship without the VW3A1101 graphics keypad display.