Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How is the ATV312 default display changed to show a different monitored parameter?
Issue:
Display a different monitored parameter on an ATV312

Product Line:
ATV312  ATV31

Environment:
All

Cause:
Preference is to normally display a parameter such as motor current or motor torque, not the factory default of output frequency.

Resolution:
Go to SUP menu and display the parameter to be used as a default display ( e.g. LCr or Otr ).  Press ENT once to show the current value of that parameter.  Then press and hold ENT for about 2 seconds and the display will flash, indicating the process is complete.