Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is CFF fault on the ATV61 and ATV71 drives?

Issue:
CFF on the ATV61/71 drives

Product Line:
ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
Option card changed or removed.

Resolution:
CFF is an incorrect configuration or the option card has been removed that will require the drive to be set back to factory default.