Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the serial pinout for the M221 Controller?

PinRS232RS485
1RxDN.C.
2TxDN.C.
3RTSN.C.
4N.C.D1 / D+
5N.C.D0 / D-
6CTSN.C.
7N.C.5 Vdc
8CommonCommon


CTS= Clear to Send
RTS= Ready To Send
RxD= Received Data
TxD= Transmitted Data
N.C.= No Connection

If this FAQ did not solve your issue, you can chat with us at chat with us or e-mail us at customer.services@se.com to create a case with our Technical Support Team.

If you are not located in North America, please contact your local Customer Care Center for assistance:

Support | Schneider Electric Global (se.com)