Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can the ATS48 Soft Starter be programmed to run a motor in reverse?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Can the ATS48 Soft Starter be programmed for reverse?

Product Line:
ATS48

Environment:
All serial numbers for ATS48

Cause:
N/A

Resolution:
No, the ATS48 Soft Starter cannot be programmed for reverse.  If a reverse option is required, use a reversing contactor ahead of the ATS48. Please see Figure 35 in the attached manual for a diagram.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
S1A37491.pdf [1.3 MB]