Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the Ethernet IP / Modbus TCP IP option card for the ATV32 series drives?
Issue:
ATV32 part number for the Ethernet IP/Modbus TCP/IP option card.

Product Line:
Altivar 32 series drives.

Environment:
All models, All serial numbers.

Cause:
Part number unknown.

Resolution:
The part number for the combination Ethernet IP/Modbus TCP/IP card for the Altivar 32 series drives is VW3A3616