Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
what is the update cycle of digital input of 140ERT85410Z/140ERT85420 when it is located in the S908 remote drop
It will cost 2 PLC scan time to update the digital input of 140ERT85410Z/140ERT85420 when it is located in the S908 remote drop .