Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the part number for the thermal sensor on a ATV61 or 71HD30N4?
Issue:
ATV61 or ATV71HD30N4 thermal sensor part number

Product Line:
ATV61 ATV71

Environment:
ATV61HD30N4 ATV71HD30N4

Cause:
Replacement thermal sensor

Resolution:
The ATV61 / 71HD30N3 thermal sensor is a VZ3G1101