Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I bring my Concept variables into Vijeo Designer?
Issue
Need a method for importing Concept Programming software variables into Vijeo Designer.

Product line
Concept, Vijeo Designer

Resolution
  1. Export Concept variables to a TXT file.
  2. Rename from a TXT to a CCN file extension.
  3. In Vijeo Designer, Right-click on the variable section and select link variables.
  4. If changes are required, select Update variables.