Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the wiring differences when replacing a ATV28 with a ATV312 drive?

Issue:
Wiring differences between ATV28 and ATV312.

Product Line:
All range ATV312

Environment:
All environments

Cause:
Replacing an ATV28 with ATV312

Resolution:

All the terminals are the same, except these:
AIC in ATV28  =  AI3 in ATV312
AO in ATV28  =  AOC in ATV312

When using external 24VDC, ATV312 needs the 0V in the CLI, and the switch must be set to CLI.