Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Please confirm that RA1GA75105 is not in production anymore?

The RA1GA*** are out of production since several years (>10). The RA1GA75105 was a three phase thermal relay for setting between 75 and 105A. You can replace it by a LR9G115 from 28 to 115A or LR9G225 from 57 to 225A.

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Phạm vi:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: