Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What does error EC02 mean in a Quantum HE CPU ?
EC02 is a failure in the Quantum Operating System. The CPU has encountered a non-maskable interrupt and as a result halted.

One possible cause of the EC02 error is the firmware version on the 140CRP93x 00. To prevent a possible EC02 error during startup the CRP93x must
have firmware version 2.10 or higher.

If the EC02 error is repeatable the CPU should be exchanged.