Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the resistance value of the VW3A7703 braking resistor?
Issue:
Resistance value of the VW3A7703 braking resistor.

Product Line:
VW3A7703 braking resistor

Environment:
Part number VW3A7703 only.

Cause:
Customer needs to know the ohmic value of this resistor

Resolution:
The resistance value of the VW3A7703 braking resistor is 28 ohms at 20 degrees C.