Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
PowerLogic EM4800 Series Meter Brochure
Issue
A user requires to view specifications, features, and capability of all models within PowerLogic EM4800 Series meters.
Product Line
EM4800, EM4805, EM4833, EM4880
Environment
Feature and Capability, Comparison Table, Technical Datasheet, Brochure
Cause
A user would like to View and Compare Technical Specification of EM4800 Series meters to select the appropriate PowerLogic EM4800 Model.
Resolution
There are two attachments for the Brochure and Technical Datasheet.
See attached documents:

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
PowerLogic_EM4800_Series_Technical_datasheet.pdf [1.17 MB]
EM4800_Multi_Circuit_Energy_Meter_Brochure.pdf [1.19 MB]