Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How do I set the Freewheel stop function on ATV312 drive?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Freewheel stop function on ATV312 drive

Product Line:
ATV312

Environment:
All

Cause:
Needs Estop

Resolution:
Go to  APPLICATION FUNCT (FUn-) menu
Go to  StC-      [STOP MODES]
Set     nSt        [Freewheel stop ass.]  to desired Logic input LIx