Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the replacement CT's or current transformers for the ATS48C66Y soft starter?
Issue:
What are the replacement CT's or current transformers for the ATS48C66Y soft starter?
Product Line:
Altistart ATS48
Environment:
All
Cause:
Replacement parts needed.
Resolution:
CT's are part of the bus bar assembly VZ3N005S48 however this part is not available to purchase. One option is to return the Soft Start for repair.