Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does the ATV312 have Brake Logic Control?
Issue:
Can I set up Brake Logic Control on the ATV312?

Product line:
Altivar ATV312

Environment:
All models, all serial numbers

Cause:
Customer wanted to use brake logic control function.

Resolution:
The ATV312 does have a Brake Logic Control function.  This enables the drive to manage an electromagnetic brake.
To program it, go to menu FUN, then sub-menu bLC-, then bLC (brake assignment).
See attachment, excerpt from the program manual.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATV312 brake locic control.pdf [162.02 KB]