Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does Vijeo Designer Web Gate support connections through a Proxy Server?
Issue:
Does Vijeo Designer Web Gate support connections through a Proxy Server?

Product Line:
Vijeo Designer

Resolution:
No, Vijeo Designer's Web Gate feature for HMIs does not support a connection through a Proxy Server.  To use Web Gate you need to configure Port Forwarding on the Proxy Server with the target IP address.  See Section 23.2 of the Vijeo Designer Help.