Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Object Error in ENM
Issue
In ENM while selecting Email from the Relay Name drop down list, an object error message opened:



Product Line
Event Notification Module 7 (ENM)

Environment
Web Browser
Internet Explorer
Windows Server 2008 R2

Cause
Windows updates were applied and IE8 (Internet Explorer 8)  was upgraded to IE11.
ENM 7 only supports IE8 in compatibility mode.

Resolution
Internet Explorer 11 was uninstalled and the browser went to the default IE8.  This resolved the problem.