Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How to change the relay configuration on an ATS22?
Issue:
Relay R1 and R2 programming on an ATS22

Product Line:
Altistart 22

Environment:
All

Cause:
Relay 1 or 2 needs a new assignment.

Resolution:
First, open access to the IO menu by going to the ConF menu, set LAC = ON.
Then go to the IO menu and set r1 or r2 to the appropriate configuration.

relay