Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the line or load reactor part number for a 480VAC. 25 hp drive?
Issue:
Line or load reactor part number for a 480VAC. 25hp drive.

Product Line:
ATV Drives

Environment:
All serial numbers for ATV Drives

Cause:
N/A

Resolution:
RL03503 for the Open Style
RL03513 for the Enclosed Type 1 rating