Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why will the ATV312 drive not run the motor with a run command present?

Issue:
The ATV312 drive will not run the motor, with a run command present.

Product Line:
ALTIVAR 312

Environment:
All

Cause:
No output voltage

Resolution:
Verity line voltage and control voltage is present:

  • Measure AC line voltage phase to phase
  • Measure DC voltage between the +24 terminal and the COM terminal

Verify mode of operation remote or local modes:

  • If the red LED's on the left-hand side of the drive's display are:
    • Off- The drive is in remote (terminal) control
    • Scrolling (flashing in sequence)- The drive is in local control
    • Flashing together- The drive is in local, programming mode. It will not run in this mode. Hold down the ESC key for 2-3 seconds to return to local mode

Verify the run command is valid: Measure DC voltage between LI1/LI2 and COM
Verify the speed reference is valid: Meaure DC voltage between AI1/AI2 and COM
Verify the drive state and status: ​i.e. RDY state, faulted, or some other state.

Schneider Electric Việt Nam

Bạn cần trợ giúp?

  • Công cụ chọn sản phẩm

    Nhanh chóng và dễ dàng tìm được sản phẩm và phụ kiện phù hợp cho các ứng dụng của bạn.

  • Nhận báo giá

    Bắt đầu gửi yêu cầu bán hàng trực tuyến và chuyên gia sẽ liên hệ với bạn.

  • Nơi mua hàng?

    Dễ dàng tìm nhà phân phối Schneider Electric gần bạn nhất.

  • Trung tâm Hỗ trợ

    Tìm sự hỗ trợ cho mọi nhu cầu của bạn tại một nơi.