Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Do the ATV61 and ATV71 Drives have a built in ON delay timer for the logic inputs?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Can a delay be added to the logic inputs on the ATV61 and ATV71 Drives?

Product line:
Altivar 61 & 71

Environment:
All models, all serial numbers.

Cause:
Customer needs to delay the run command after LI1 closes.

Resolution:
Using the HMI or keypad, under Menu 1.5 Inputs/Outputs CFG, go to LI1 Configuration and select LI1 On Delay.
The default setting for this parameter is 0ms, but can be set to 0 to 200ms.
The time delay function is available on all the logic inputs.