Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How can I connect a Magelis HMISTU to a Zelio Smart relay?
The Magelis HMISTU (655/855) can communicate to a Zelio Smart relay via Modbus serial or Modbus/TCP (Ethernet).

For serial communication you would need the the following.
XBTZ9980 cable 2.5m or the ZBTZ9982 10m
SR3MBU01BD Zelio Modbus module

For Ethernet communication:
Ethernet cable
SR3NET01BD Zelio Ethernet module.

Both Zelio communication modules are compatible with the SR3B***BD smart relay only.