Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What are the hardware system requirements for a PC to run Vijeo Designer Runtime?
Issue
What are the hardware system requirements for a PC to run Vijeo Designer Runtime?

Product Line
Vijeo Designer

Resolution
The hardware requirements of the Runtime is the same as the Vijeo Designer development.

Platform                      PC
CPU                           Pentium 4 - 2 GHz or faster recommended
Memory                      1 GB minimum, 2GB or more recommended
Available Disk Space   2.0 GB or more on hard disk
Operating System       Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3 or greater)
Microsoft Windows Vista Business edition 32 bits (Service Pack 1 or greater)
Microsoft Windows 7 32 and 64-bit
Microsoft Windows 8.1 32 and 6- bit
Microsoft Windows 10 32 and 64-bit