Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the processor speed of an Intel® iCoreTM 3rd generation 827E low power which comes with the Panel PC Universal (HMIPUxxxxxxx)
Issue:
What is the processor speed of an Intel® iCoreTM 3rd generation 827E low power which comes with the Panel PC Universal (HMIPUxxxxxxx)

Product Line:
Panel PC Universal (HMIPUxxxxxxx)

Resolution:
Intel® iCoreTM 3rd generation 827E low power is a Celeron M 827E 1.4GHz processor.