Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find information on the ATS48 analog output?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Information on the ATS48 analog output?

Product Line:
ATS48

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
The analog output can be assigned to reflect one of the following:
1. motor current
2. motor torque
3. motor thermal state
4. Power factor
5. active power
The analog output can be scaled between 50 and 500%.  For a more detailed explanation of the scaling and parameters please see the attached.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
ATS48_AO Analog output assignment calculation.pdf [413.36 KB]