Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can you get a pulse output on a variable speed drive?
Issue:
Can you get a pulse output on a variable speed drive?

Product Line:
Altivar Machines, Altivar 340

Environment:
All models and serial number

Cause:
Pulse output needed for signal sent back to PLC

Resolutuon:
The  ATV340 product has a PTO (Pulse Train Output) available on connector CN4.
It is a  5Vdc differential RS422 signal with the output frequency greater than or equal to 500 kHz.