Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
MC_touchProbe Window function is not possible when touch probe is connected in LXM32
When the probe is connected in LXM32, the windows function MC_TouchProbe is not permitted. Our work around is when axis is in window position, the MC_TouchProbe function is active. When axis is out of windows position, the MC_TouchProbe function is inactive.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
MC_TouchProbe.pdf [107.05 KB]