Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What causes Concept error "open Pin expected wrong scope in pin array "?
Issue:
Error message is displayed when importing a Concept .ASC file.

Product Line:
Concept Programming software

Resolution:
This is usually caused by a corrupt or incomplete .ASC file.   Make sure that the .ASC file ends with a 'CR_END *'  statement.
You may have to re-export the Concept project to produce a good and complete .ASC file.