Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Where can I find a list of ATV61 and ATV71 spare parts bulletins?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

Issue:
Spare parts bulletins list for ATV61 and ATV71.

Product Line:
Altivar ATV61 and ATV71 drives

Environment:
All

Cause:
Needs a spare parts bulletin for the ATV61 and ATV71 drives

Resolution:

https://www.se.com/us/en/download/
Enter the Bulletin# at the link above.

ATV61/71 Spare Parts Bulletins
DescriptionBulletin #
115v Logic Input Interface Kit30072-451-47
Conduit Entrance Kits (Nema 1) Size 2-8 30072-451-74
Conduit Entrance Kits (Nema 1) Size 9-13 30072-451-73
Control Terminal Board30072-452-06
Fan Kits (size 2 & 3)30072-452-08
Fan Kits (size 4 - 5B) 30072-452-09
Fan Kits (size 6 - 8) 30072-452-10
Fan Kits (size 9) 30072-452-11
Fan Kits (size 10- 15) 30072-452-48
Flange Mount Kits 30072-451-31B
Main Control Board Kits30072-451-86A
Frame Size 2, 3, 4, 5A, 5B - Spare Parts 30072-453-27
Frame Size 6 Spare Parts 30072-452-72
Frame Size 7A Spare Parts 30072-452-73
Frame Size 7B & 8 Spare Parts300072-452-74
Frame Size 9 Spare Parts30072-452-75
Frame Size 10 Spare Parts 30072-452-77
Frame Size 11 Spare Parts30072-452-78
Frame Size 12 Spare Parts30072-452-79
Frame Size 13 Spare Parts30072-452-80
Frame Size 14A Spare Parts 30072-452-81
Frame Size 14B Spare Parts 30072-452-98
Frame Size 15 Spare Parts 30072-452-82