Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Can M241 control LXM28 via modbus ?
In fact ,LXM28 can not be control with Modbus ,CN3 only can be used as commissioning interface for SoMove .
Modbus (commissioning interface) 1
Modbus (commissioning interface) 2Modbus (commissioning interface) 3Modbus (commissioning interface) 4

Schneider Electric Việt Nam

Tìm hiểu thêm
Sản phẩm:
Tìm hiểu thêm
Sản phẩm: