Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Use the serial port 1 of Twido as Modbus port,could the program cable be used as the communication cable?
No,the communication cable connecting to serial port 1 should short pin 5 and pin 7.