Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How tall is the NetShelter WX with the optional castor kit attached?
Issue:
Customers may ask for the total height of the NetShelter WX with the optional castor kit attached.

Product Line:
NetShelter WX

Environment:
All versions and serial ranges.

Cause:
Cabinets that are floor mounted may have height restrictions.

Resolution:
The NetShelter WX with the optional castor kit attached is approximately 731 mm (28.78") tall.