Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Why does the speed increase so slow when using the ATV312 jog dial in local control?
Issue:
Speed increasing slow when using the ATV312 jog dial in local control.

Product Line:
ATV312

Environment:
All models and serial numbers

Cause:
None

Resolution:
Turning the jog dial slowly causes a minute change in the speed increments. If the jog dial is continued to be turned quickly, the speed increment increases.