Nhãn hiệu của chúng tôi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Does ATV212 S-Flex drive come in a Nema 4 or 4X enclosure?
Issue:
Is ATV212 S-Flex available in a Nema 4 or 4X enclosure?

Product Line:
ATV212 S-Flex, all models

Environment:
ATV212 in S-Flex, all models

Cause:
Does SFLEX-212 come in a Nema 4 or 4X enclosure?

Resolution:
No, the ATV212 S-Flex is available in a Type 1, Type 12, and Type 3R enclosures, but there is no option for a Nema 4 or 4X version.
See the S-Flex manual for details : https://www.se.com/us/en/download/document/30072-451-83/

For other enclosed drive options, please look at our ATV660, ATV960, Altivar Outdoor Drive or custom-built drive panels.