Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
What is the "Life" (MTTF) of ATV61/71?

Issue:
"Life" (MTTF) of ATV61/71

Product Line:
All ATV61 and ATV71

Environment:
All models and serial numbers.

Cause:
None

Resolution:
The MTTF (Mean Time To Failure) varies based on the Drive's part number. Please refer to the attached Excel sheet.

Schneider Electric Việt Nam

Phần đính kèm
MTBF for ATV 61 and 71 V 1.0.xls [898.5 KB]