Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
How many Remote IO drops does an M580 PLC support?

Article available in these languages: Tiếng Tây Ban Nha

M580 CPU                      |        Max Remote I/O Drops
--------------------------------------------------------------------------------

BME P58 2040                |              8
BME P58 3040                |              16
BME P(H)58 4040           |              16
BME P(H)58 5040           |              31
BME P(H)58 6040           |              31
--------------------------------------------------------------------------------
A "Rack" is defined as a backplane which holds devices.
A "Drop" is defined as the rack which are connected to CPU as a node on the RIO network.
A Drop can contain multiple racks by use of the BMXXBE Rack Extenders.