Nhãn hiệu của chúng tôi

Chào mừng bạn đến với Trang web của Schneider Electric

Chào mừng đến với trang web của chúng tôi.
		
Hôm nay chúng tôi có thể giúp gì cho bạn?
Is the ribbon cable on the ATS48 control board available as a separate item?
Issue:
Is the ribbon cable on the ATS48 control board available as a separate item?

Product Line:
Altistart 48 ATS48

Environment:
All models

Cause:
The ribbon cable is needed to repair the ATS48.

Resolution:
The ribbon cable that connects the control board to the power board is not offered as a separate item. It is included with the VX4G481 control board only.